This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543M:模拟输入 ESD 二极管的电压/电流曲线

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785036/tlc2543m-voltage-current-curve-of-the-analog-input-esd-diode

器件型号:TLC2543M
主题中讨论的其他器件:TLC2543

您好!

您能否提供 TLC2543模拟输入 ESD 二极管的 Vf (IF)曲线?

此致

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常不会为 TI 器件提供此信息、我没有此信息或获取此信息的方法。 我知道、TI 的故障分析实验室会在返回给 TI 的器件上定期进行此类测量、这些器件具有未知的故障机制。 您的设备是否怀疑已损坏?

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但我正在设计电路板保护、以确保不会损坏 ESD 保护二极管和带运算放大器的 TLC2543。 我需要有这种杆菌来设计我的保护。

    此致、

    Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 数据表中的绝对最大额定值描述了不应超出的限值、以保证器件不会损坏。 在没有 IV 曲线的情况下、请使用这些限值作为不损坏输入的指南。

    谢谢
    Christian