This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416最大电流能力

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785168/dac81416-dac81416-maximal-current-capability

器件型号:DAC81416

数据表摘录: dac81416.pdf (SLASEO0A)

  

尊敬的:

您能不能确认 DAC81416 ICC 引脚的电流能力(IC 有2个 ICC 引脚),在数据表中,我们可以看到 ICC 最大电流为:25mA (是每个引脚最大电流为50mA,还是总共最大电流为25mA)  

在电源建议中,我们可以看到我们应该能够提供12*25mA =300mA =>我很困惑我们是否真的可以使 ICC 接近300mA?

我们的目标是为 Vcc 提供+22.4V 电压、为 VSS 提供0V 电压或+/-12V 电压、我们希望能够在两个 x16通道中生成0-20V 或+/-10V 的电压、每个通道具有10mA 的拉电流和灌电流能力。

我们将在底部添加一个具有4°C/W 热阻和12个过孔的散热器、该散热器将 IC 的散热焊盘连接到散热器底部4cm² μ m 的热区域。

我已经尝试在演示板的散热焊盘下面添加了一个大约4°C/W 的散热器

我在4个通道上有负载、输出电流为20mA、完全等于 ICC 输出电流>80mA

使用热像仪,我可以在 DAC 的顶部测量4个第一通道输出,其位置为:

在20V、20mA 负载下的前4个通道:37°C

在10V 和20mA 负载下的前4个通道 :47°C

在3.3V 和20mA 负载下的前4个通道 :56°C

直到我没有看到过热标志状态、但如果我尝试以45mA 的电流加载1x 通道、则会设置热标志。

提前感谢您的支持和致以最诚挚的问候、

David DA Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    数据表描述了 VCC 和 VSS 网络上的总电流、而不是任何单独的引脚、前提是电气特性表中描述的顶线条件。 任何进一步的负载都会增加从这些网络汲取的电流。

    只要电路板上提供了热规定、就像您所描述的散热器一样、为了在托架上保持上述热关断风险、流入 VCC 或 VSS 的电流大于典型值就没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Duke、

    好的、我的错误、如果我很理解、只要没有发生热关断、我们就应该能够拉取或灌入电流。

    例如,两个通道上的30mA 负载将使 ICC 增加大约:30mA*16=480mA。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    没错。

    实际上、在许多情况下、我们为同一网络添加多个电源引脚的原因是为了帮助解决提供比典型低功耗 DAC 应用更大电流的问题。