This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784873/ads1248-ads1248

器件型号:ADS1248

您好!

是否有人可以回复客户的此查询? 谢谢!

您是否有 ADS1248 ADC 的修订历史记录?

自2010年以来是否对其进行了修订?

如果是、它们是什么?

我检查了数据表、似乎芯片本身没有修订、只是数据表、从2010年开始。

我能否从 TI 获得有关情况的验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    当前裸片修订版本为 H、于2012年发布。 当时发布了一个 PCN。 器件的功能没有改变、也没有数据表中列出的任何技术规格。

    此致。
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的反馈! 您能否提供一份 PCN 副本以转发给客户?

    谢谢!

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将其直接发送到您的电子邮件地址。

    此致、

    Bob B