This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028EVM-PDK:ADS8028EVM 和 DAC81416EVM 互连

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784195/ads8028evm-pdk-ads8028evm-and-dac81416evm-interconnect

器件型号:ADS8028EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DAC81416ADS8028DAC81416EVM

大家好、

我们有两个 EVB:ADS8028EVM 和 DAC81416EVM。 我们有一个 SPI 主器件。 问题是、这些电路板能否直接共享 MISO 信号线? 如规格中所示、ADS8028 DOUT 是三态输出、DAC81416 SDO 端口似乎也是三态输出。 但是、如果我们将 ADS8028的 DOUT 连接到示波器、则 DOUT 的输出会在芯片选择处于非活动状态后保持最后传输的位。 将这两个输出连接到 MISO 是否安全?

提前感谢!

此致、

焦急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 CS 未激活时、DOUT 为三态。 如果 DOUT 的最后一位在 CS 上升时为低电平、则 DOUT 将保持低电平、直到线路上的其他位发生变化。 同样、如果 DOUT 最后一位在 CS 上升时为高电平、则 DOUT 线路将重发高电平、直到线路上的其他部分更改它。 这是正常行为。 如果 DAC 在未激活时也处于三态、我怀疑将这两个状态连接在一起应该是可以的、但我将让该团队与之沟通。
    如果在同一 DOUT 上、请确保不要同时运行两个器件。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ji焦虑:

    当 CS 未保持低电平时、DAC81416的 SDO 具有高阻抗、因此与其他器件共享 MISO 线路时应存在任何问题。 正如 Cynthia 所说的那样、CS 必须是单独的、绝不能同时置位。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。 这意味着在分享错误线路时不应有任何问题、对吧?

    谢谢、此致、
    焦急
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我没有预见到共享 MISO 线路会有什么问题,要求两个器件的 CS 线路是互斥的。

    谢谢、
    Paul