This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:低频转换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784086/ads8588h-low-frequency-conversion

器件型号:ADS8588H

您好!

我正在开发一个低频采集系统、[0.5 - 40]Hz 带宽、我打算使用 ADS8588H 作为我的 ADC、但在阅读数据表时、我发现一些与我相关的图形、因为在低频时它们看起来有问题。 此外、数据表中的大多数图形(包括滤波器)显示了10Hz 及更高频率响应、从不低于10Hz。

有人能告诉我这是否真的是个问题吗? 为什么这些图形在低频时如此? 为什么其他一些不显示低于10Hz 的频率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    通常、交流输入信号 及其谐波都要考虑 ADC 的交流性能(SNR 和 THD)、您的输入信号频率非常低(0.5Hz)且接近直流信号、因此这需要大量样本来计算交流性能、尤其是在 ADC 的采样率较高时。 我在  ADS8588SEVM 上使用较低频率(6Hz)的输入正弦波信号进行了测试、请 参阅 包含详细信息的屏幕截图、如下所示、SNR 和 THD 接近 ADC 数据表中的规格:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、

    因此、您认为在低频(0.5Hz)时器件没有任何问题? 因为有了滤波器,计算交流性能需要大量的样本,所以这就是为什么它们不显示低频(<10Hz)? 为什么在低频时有这么多峰值的图形(图34)?
    (我将使用[-5、5]V 范围和 OS[2:0](110)、这意味着7.8125KSPS)。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    除了这些之外、我还认为基波功率的计算可能会受到影响、因为信号频率太低。 以下屏幕截图显示 了在 ADS8588SEVM 上测量的低频(0.5Hz)输入信号的交流性能:

    图1: 无 OSR。  图2: OSR=64

    采用 OSR 配置时、SNR 大约提高了3dB 至94.4dB。

    此致、

    戴尔