This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:确定 INA190A4和 ADS8168的 RC 滤波器值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, ADS7042, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784401/ads8168-determining-rc-filter-values-for-ina190a4-and-ads8168

器件型号:ADS8168
主题中讨论的其他器件:INA190ADS7042TINA-TI

你(们)好。

我计划根据随附的 TINA 电路原理图实施单向电流感应电路。  

我想知道、对于 INA190A4的低带宽、RC 滤波器值是否合理。 我基本上使用了以下技术手册(http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sbaa340/sbaa340.pdf)

我尝试将采样限制为最大100ksps、因为电流变化非常直流。  

感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、您好!

    ADS816x 为放大器提供的开关电容负载比指导手册电路中使用的 ADC 大得多。

    您希望实现的最小采样率是多少? 我认为、使用 INA190系列直接驱动 ADS816x 可以实现的最佳性能约为10ksps。 任何速度更快、您将需要添加一个额外的缓冲放大器。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复!

    理想情况下、我希望最小采样率至少为100ksps。 我已决定根据以下内容配置具有缓冲放大器的电路。 这是否起作用?

    最棒的

    镍氢电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、您好!

    是的、这种方法将很好地发挥作用。 我建议遵循数据表中的图107。 您仍需要在 INA190的输出和 ADC 多路复用器输入之间使用 RC 滤波器。 由于多路复用器开关容性负载与您之前提到的电路指导手册中使用的 ADS7042非常相似、因此同一 RC 滤波器应提供非常相似的结果。

    您可以对上述所有器件使用 TINA-TI 模型来仿真性能。 TI 高精度实验室- ADC 提供了有关如何使用这些模型来设计输入驱动器的更多详细信息。 第5节专门介绍了输入驱动器放大器和 RC 滤波器的设计。

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    此致、
    Keith