This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:这四个输出在没有任何控制的情况下从工作电压变为0V。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779811/tlc7226-the-four-ouputs-change-from-operating-voltage-to-0v-without-any-control

器件型号:TLC7226

   TLC7226C 输出直接连接到 max301。 有时,四个输出从工作电压变为0V。  我可以确认 MCU 不控制它。 输出将重置为0V 会发生什么情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们需要更多信息来支持这个主题。

    您能否提供原理图? 此外、有关在此期间如何使用 DAC 或系统中发生的其他情况的更多详细信息将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      

      目的是 产生可变 振幅脉冲。 TLC7226 未损坏、因为  当 MCU 再次控制它时、它的输出恢复正常。     当我连接时、这种故障更有可能发生

     示波器的 GND 到电路板的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我仍然不能完全清楚数字域中在 MCU 执行和不"控制" DAC 的情况之间发生了什么。 在此期间发生了什么情况? 根本没有数字交易?

    是否可以在其中一个 DAC 输出的下降沿使用示波器触发捕捉、以查看这些事件期间电源和基准电压发生了什么情况?

    我认为在同一个时间段内观察数字总线上的任何意外活动也是很好的、以确定是否发生意外锁存新数据的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将把这个线程标记为已关闭、而不是任何更新。 如果您确实返回了更新、则可以随意响应并重新打开该主题。 如果该主题已关闭、您可以提出相关问题。