This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:在20kHz 至40kHz 频率下、该部件是否能够处理高达4V/ns 的共模转换?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784003/ads7883-will-this-part-be-able-to-deal-with-common-mode-shifts-of-up-to-4v-ns-at-20-to-40khz

器件型号:ADS7883

  1. 该部件是否能够在20kHz 至40kHz 时处理高达4V/ns 的共模漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定我是否理解您的问题。 您能不能详细解释一下输入信号是什么以及您期望的这种故障条件是什么? 或者、输入信号在不同频率下是否在4V 左右连续移动?
    这是单端器件。 只要输入信号处于器件的输入电压范围内、就可以正常工作。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是偏离线的。