This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:数据中的随机尖峰

Guru**** 2516760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782024/ads131a04evm-random-spikes-in-data

器件型号:ADS131A04EVM

看到来自评估板的数据中出现间歇性尖峰。  在没有尖峰的数据集上、噪声性能符合数据表中的规格。  但是、会经常出现随机尖峰。  有时、只有一个尖峰、数据记录中包含1000个或更多样本、有时尖峰会定期出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    获取此数据时器件的配置是什么? 如果可以、发送配置寄存器的屏幕截图。 如果尖峰中存在一定的周期性、您是否也可以显示该周期的图?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1输入短接并接地。  在模拟电源设置为+-2.5V 的情况下进行重复测试、这会将模拟输入置于电源的中标度。  再次接收到杂散尖峰、有时是单个尖峰、有时是正常周期内的几个尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    这可能需要我一点时间。 我需要与一些人谈论这一点、看看他们是否有任何见解。 我还将尝试使用 EVM 进行一些测量。

    请给我一天时间来看看。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Joseph。 我发现、在获取几千个点的数据记录时、每10次采集至少会出现一次该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    我成功吸引了该器件上的特征评定工程师、他认为这看起来像是 EMI、而不是色调行为。 当他在该器件上看到音调时、它看起来像是测量中的额外噪声、而不是时域中的周期性尖峰。 这是他对前几篇文章中的两张照片的看法。

    他的建议是尝试在 EVM 周围放置一些封闭的接地屏蔽层。 在他的回忆中、EVM 测量和附近的手机干扰出现了问题。 任何 EMI 都可能会影响测量。

    同样、我将尝试自己进行一些测量、以查看我看到的内容。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子已脱机。


    吴约瑟