This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如果未使用外部基准、则建议使用 REFP0和 REFPN0引脚。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784787/ads1220-any-suggestion-for-the-refp0-and-refpn0-pins-if-external-ref-is-not-used

器件型号:ADS1220

如果 未使用外部基准、则建议使用 REFP0和 REFPN0引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fatih、

    请参阅 ADS1220数据表第47页的第9.1.5节(未使用的输入和输出)。

    此致、
    Bob B