This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:60Hz 正弦波谐波衰减

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784340/ads131e06-attenuation-in-harmonics-of-a-60-hz-sine-wave

器件型号:ADS131E06
主题中讨论的其他器件: TM4C129DNCPDT

您好 TI 社区!

我将 ADS131E06连接到 TM4C129DNCPDT。 我们的采样速率略低于8kSPS。 在收集1536个样本后、我们对样本运行 FFT、以获得最高达50阶的谐波。 我们在60Hz 下的标称电压为120Vrms (因此50次谐波将为3000Hz)。

在做一些测试时、我发现、即使 实际幅度保持不变、测量的谐波幅度也会随着谐波阶数的增加呈线性下降。 然后、发生的情况是、误差从一个谐波线性增加到下一个谐波。 第10谐波的误差为5%、第11谐波的误差为6.2%、第12谐波的误差为7.2%。 当我们达到50次谐波时、我们预计的幅度为6Vrms、但测量的幅度为1.8Vrms、误差约为70%。

我正在尝试确定这种衰减的根本原因、A/D 转换器是调查的一部分。 ADS131E 系列内是否有任何可能导致此现象的东西? 我对模拟电路的理解有限、但我在数据表中没有看到任何东西会建议模数转换器内部的低通滤波器导致截止频率更高(或者我只是不理解)。

感谢你能抽出时间。

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、


    我不确定您是否已经考虑过这一点、但 ADS131E06是一款 Δ-Σ 型转换器、它对输入进行过采样以生成每个数据点。 通过此过采样、您可以使用不同的数字滤波器以特定的数据速率获取数据。 这些数字滤波器的结果是每个滤波器都有一个特定的频率响应。

    转至数据表、并在第24页上查找有关数字抽取滤波器的部分。 该想法有一个简要说明、但在下一页中、有一组不同数据速率的频率响应图。

    如果以大约8kSPS 的速率运行、DR[2:0]将设置为011。 如果输入频率为3kHz、则标准化频率为0.375。 从图25中可以看出、很难分辨哪个是011、但它是第4大。 对于 SINc3滤波器、我猜3kHz 信号会非常小、因此我不确定其他情况、除非您处于不同的数据速率。

    从您的问题来看、我并不完全确定您看到的是什么。 如果我误解了您的问题、请告诉我、我们可以进一步讨论。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的回答。 我对信号处理和滤波器的了解非常有限、我还有很多需要学习的知识。 不过,你的答复对我很有帮助