This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:输出轨问题

Guru**** 2507295 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7311, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782126/dac7311-output-rail-issue

器件型号:DAC7311
主题中讨论的其他器件: OPA277

您好!

我们 的客户评估了 DAC7311、但输出电压轨为 Vs-0.6V。 电路和数据如下。
1) 1)电路是否存在任何问题?
2) 2) 当 DAC 的负载为 OPAMP 时、输出轨的变化是多少?
根据数据表、输出电源轨限制为负载。 但是、我认为该电路几乎没有负载。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 为了快速调试这个问题、您能否提供以下详细信息:

    AVDD 的值
    2.隔离负载后绘制的图。 我知道运算放大器应该充当空载、但让我们确保没有其他路径
    3.观察电源电流随负载和无负载情况的变化

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    感谢你的答复。

    AVDD 为5V。
    我将检查2。 和3. 很快。

    此致、
    Hiroshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、

    您对此主题是否有任何更新?

    DAC 输出电压是否在测试点测得? 或者、您是否在 OPA277的输出端进行了测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    很抱歉迟到了。

    毕竟、这是他们的测量错误。
    它现在工作正常。
    感谢您向我提供的所有有用建议。

    此致、

    Hiroshi