This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:Vref 大于 VA+0.1V

Guru**** 2811245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784197/ads8319-vref-greater-than-va-0-1v

器件型号:ADS8319

为了了解器件的潜在故障模式、当 Vref 信号超过 VA 电源0.1V 以上时、ADC 读数会发生什么情况、如器件的建议工作条件中定义的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    对于大于 VA+0.1的 REF 电压、我们没有具体数据。 REF 引脚由连接到 VA 电源的 ESD 二极管保护、类似于数据表图57中所示的 ADC 输入。 将 VREF 限制在低于 VA+0.1V 可确保 ESD 二极管关断。 当您继续增大基准电压时、您将开始看到电流流经 ESD 二极管、使基准负载下降、并可能导致增益误差。 VA 上的任何噪声也可能通过正向二极管耦合、从而降低 SNR。 REF 引脚上的任何电压超过 VA+0.3V 都可能导致器件永久损坏。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用