This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:有关外部电容器的外部电压基准问题

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784339/ads1263-external-voltage-reference-question-concerning-external-cap

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:REF5025REF6225

第9.3.8.2节适用于外部电压基准。  

使用此外部基准配置、我们将在 AIN0和 AIN1之间提供2.5V (大约)信号。 第9节中的最后一段。 3.8.2说明  在输入引脚上应放置一个100nF 或0.1uF 的电容。  这是必需的吗?  

我们将运算放大器电路直接连接到模拟引脚。 如果将电容器放置在运算放大器的输出端、性能会受到怎样的影响?  将数据表中的点添加到图34。  

尽管输入相当高的 Z、但在运算放大器输出和 AINx 之间添加隔离电阻器会使该电压降级。

请评论在这种情况下应采取的设计做法(如果移除电容器很好、或其他一些设计指南)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我认为建议使用100nF 差分电容器、但不一定是要求。 该电容器通常为基准提供噪声滤波、并可用作"电荷桶"、以便在 ADC 对基准电压进行采样时保持稳定。

    如果基准源正由运算放大器进行缓冲、并且运算放大器无法驱动这种电容负载(即可能导致运算放大器振荡)、那么减小电容并确保基准电压保持稳定将变得更加重要。 不稳定的基准电压将导致不可靠的 ADC 转换结果或非常差的噪声性能。

    REF5025等许多缓冲电压基准将允许更大的容性负载(高达50uF)、并且实际上需要最小的容性负载来实现稳定性。


    在建议您移除该基准电容器之前、我想进一步了解电压基准源、如果可能有更好的配置、不需要外部运算放大器缓冲器的话。 除非电流基准源与输入信号成比例、或除非它提供了噪声较低的基准源、否则我会考虑使用 ADS12623的内部2.5V 基准或类似 REF5025/REF6225的器件来实现最低噪声。