This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADS1262EVM-PDK:找不到 EVM GUI 下载链接。

Guru**** 2396165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784427/ads1262evm-pdk-ads1262evm-pdk-evm-gui-download-link-not-found

器件型号:ADS1262EVM-PDK

我正在尝试为 ADS1262下载 ADCPro EVM、但 ADS1262EVM-PDK 网页上没有链接。

是否有人可以提供文件或链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    ADS1262EVM-PDK 的软件已经存在、但可能在意外情况下...

    如果您看一下"立即订购"表、您会发现 ADCPro 插件的"下载"按钮、如下所示:

    如果尚未下载并安装 ADCPro、请务必先下载并安装 ADCPro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    这很奇怪。 当我转到 ADS1262-EVM 页面时、"立即订购"链接不适用于我、但当它作为搜索的一部分出现时、它就可以了。
    谢谢、

    插孔