This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:加电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784231/ads1258-power-up

器件型号:ADS1258

大家好、

我对 ADS1258的加电有疑问。

在第24页中,ADS1258的数据表规定:“在驱动任何模拟或数字输入之前,应使用模拟和数字电源”

我想知道,如果在驱动任何模拟输入时不应用模拟电源,会发生什么情况?

如果我必须这样做、可以采取哪些预防措施?

此致、

埃伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eren:

    ADS1258输入引脚将 ESD 二极管连接到相应的(模拟或数字)电源轨。 在供电之前将输入引脚连接到信号可能会导致 ESD 二极管正向偏置并从输入电压对电源轨"反向供电"。

    从系统的角度来看、您必须评估电源轨上是否有任何其他器件不能承受这种影响、您可能需要考虑在电源轨和接地之间添加 TVS 二极管、以确保电源电压钳制在5V 以上、 输入过压的情况下。

    从 ADS1258的角度来看、您需要确保任何导致 ESD 二极管导通的输入信号的电流限制为10mA 或更低。 超过10mA 的持续电流超出器件的绝对最大额定值、可能会损坏 IC。 为了帮助保护 ADS1258、您可以在每个模拟输入上放置串联电阻器(通常用于 RC 滤波)、并调整这些电阻器的大小、以便您的输入信号不会通过这些电阻器传导超过10mA 的电流。 例如、如果可以向输入引脚施加高达10V 的电压、那么您需要至少一个1kOhm 串联电阻器将电流限制为10mA。