This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:实时数据采集

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783993/ads1299-real-time-data-capture

器件型号:ADS1299

您好!

是否可以使用 MMB0+ADS1299 EVM 实时捕获数据? 我确实看到了"采集/连续"选项。 但是、我想将数据实时转储到文件中。

是否可以修改 MMB0 (TMS320)中的代码以在 DSP 上进行一些算术运算?

谢谢、

文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkata、

    无法使用 MMB0 + ADS1299EEGFE-PDK 实时显示数据。

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。

    您能告诉我是否可以修改 MMB0主板代码吗? 如果是、我正在寻找一个文件、该文件可以帮助我指导更改捕获代码的过程。

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkata、

    是的、这是可能的。 没有一个文件可以帮助指导您完成更改捕获代码的过程。

    正如我在上一篇文章中所述:请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。