This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:适用于 ADCPro 软件的 ADS1248EVM-PDK 插件

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1248EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783895/ads1248-ads1248evm-pdk-plug-in-for-adcpro-software

器件型号:ADS1248
Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro

大家好、我们购买了 ADS1248EVM-PDK 评估板、用于测试 ADS1248组件是否集成到工程中。

我们能够从德州网站上检索 ADCPro 软件、但该卡本身所需的插件不再可用、因为该网站上不再存在专用的德州网页。

这是文档 SBAU142B 2011年5月修订§8.1中提到的插件 ads1248evm-pdk-plug-in-1.0.0.0.exe 请提供此计划或告诉我们在哪里找到它。 非常紧急的请求 Ste Intersys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    www.ti.com/.../ADS1248EVM-PDK 页面确实已关闭。 感谢您的关注-我将看到我可以做些什么来达到它的底部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    我们正在努力在 ADS1248产品页面上添加一个链接-这将需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Smith、您好!
    我们的请求相对紧迫、因为缺少插件无法快速进行必要的测试、以验证 ADS1248在我们的应用中的使用。 您能告诉我们该插件在德州网站上再次可用的时间
    进行了热处理
    Ste Intersys、Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    现在可以从 ADS1248产品页面的软件和工具选项卡下以及软件部分下载软件插件。  名为 ADS1248EVM-PDK Software。  为了方便起见、我在此处提供了下载链接:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac239

    此致、

    Bob B