This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:光学生物传感 AFE#39;s 和光电晶体管、而不是 PD#39;s -仅 HRM/PPG

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784082/afe4404-optical-biosensing-afe-s-and-phototransistors-instead-of-pd-s---hrm-ppg-only

器件型号:AFE4404

尊敬的论坛:

我知道、在过去4-5年中、这个主题在论坛中已经多次讨论过、得出了令人沮丧的结论、但  AFE44x0SPO2EVM 用户指南(修订版 C)(http://www.ti.com/lit/ug/slau480c/slau480c.pdf)中的 DB9脉动式血氧计连接器再次给了我一些希望。 在本文档中、具体提到了与光电晶体管的连接。

在我们的非便携式应用中、我们希望 PPG 传感器尽可能小。 但是、使用 PD 的 PPG 传感器旨在通过增加的 PD 面积最大程度地提高信号输出。 因此、考虑基于光晶体管的较小方法似乎很简单。 New Japan Radio 提供了一个微小的 PPG 传感器(1.9x2.6x0.8毫米、NJL5303R、此处已覆盖)、该传感器可能会丢失。

因此、我想知道、在这种情况下、是否有人成功地将 TI 出色的 AFE 与此类传感器结合使用、以及/或是否有一些有用的建议可以帮助您开始使用?

最棒的

A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我很高兴看到结果。

    此致、
    Prabin