This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:内部电压基准精度

Guru**** 2514375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783968/ads131a04evm-internal-voltage-reference-accuracy

器件型号:ADS131A04EVM

内部2.442V 和4.0V 基准似乎关闭了2.4%。  外部2.5V 基准看起来很好、大约0.2%。

我在非缓冲模式下通过向 CH1施加1.000 VDC 信号来测试这一点。  模拟电源设置为+-2.5V

当使用外部2.5V 基准时、Data Analysis (数据分析)窗口中显示的报告电压和计数均显示0.2%的精度。  我还将数据分析窗口上的 Vref (V)参数设置为2.5V

当我通过模拟系统配置寄存器设置为内部电压基准配置器件并重复此测试时、读数为2.5%低电平、2.442和4.0V 基准的读数均为大约0.976V。  在这两种情况下、数据分析窗口中的 Vref (V)参数都设置为与内部参考值匹配。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    确切地说、您能否发送器件报告的实际 ADC 数据值? 使用每个基准报告10个读数。 您使用什么类型的万用表来测量结果? 我假设您要测量从接地到1.000V 的输入电压?

    因为我今晚稍后将使用此 EVM、所以我将查看是否可以获得测量结果。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    如果已安装、请拔出 J9上的跳线。 这将从 REFIN 引脚上断开外部基准。 在连接 J9的情况下、这会将内部基准电压从2.442V 上拉或从4V 下拉。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 JP9可以解决问题。  谢谢你。