This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:采用 ADS54J20和 ADS5409的多 ADC 设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, ADS5409, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783995/ads54j20-multi-adc-design-with-ads54j20-and-ads5409

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件: ADS5409LMK04828

大家好、

我的客户正在设计使用一个 ADS5409和一 个 ADS54J20的新设计。 它们在750MHz 时为 ADS5409计时、还希望在750MHz 时为 ADS54J20计时。 他们希望运行两个 ADS54J20输入通道、并使用4个 JESD 通道返回到 FPGA。 我们希望获得您对将两者同步的最简单方法的反馈?

此外、我们还有以下问题:

  1. 我们应该以什么频率运行 SYSREF 时钟、它是否需要与 CLKINx 进行相位和/或频率同步?
    我们注意到、在 EVM 参考原理图中、使用多输出时钟合成器来提供这两种时钟、建议使用此技术吗?   

  2. 同步输入的用途是什么-如果我们将其连接到 FPGA、以便器件的接收器可以向 ADC 指示 JESD 已同步、SYSREF 和 CLKIN 时钟以及同步输入之间是否需要任何关系

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    我们应该以什么频率运行 SYSREF 时钟、它是否需要与 CLKINx 进行相位和/或频率同步? 如果不使用抽取模式、

    最大 SYSREF 速率=采样时钟/(K*N)、其中 N =整数。 我建议使用 K = 20。 这意味着 N = 1时最大 SYSREF 速率= 37.5MHz。

    SYSREF 必须与采样时钟同步。 这就是我们在此 EVM 上使用 LMK04828器件的原因。 有关此器件使用的 JESD204B 标准的更多信息、请参阅附件。     


    2.我们注意到在 EVM 参考原理图中使用了多输出时钟合成器来提供这两个时钟、建议使用这种技术吗?   是的。

    同步输入用于什么-我们应该将其连接到 FPGA 以便器件的接收器可以向 ADC 指示 JESD 已同步、SYSREF 和 CLKIN 时钟以及同步输入之间是否需要任何关系? 请参阅随附的文档。

    JESD204B 接口与标准 LVDS 接口大不相同、我认为您无法正确同步这两个器件。 我以前从未见过任何人尝试过这种做法。 数据可能会同步、但每次您回收系统电源时、相位可能会关闭。 网上有更多有关 JESD204B 接口的信息、 我强烈 建议您仔细查看。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1072.JESD204B-Overview-July_5F00_2018.pptx