This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:查询 INL 上的共模输入限制

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS125H02, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783831/ads1261-inquire-common-mode-input-limitation-on-inl

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS125H02ADS1262

您好!

我对测试 ADS1261和 ADS125H02的 INL 有疑问。

根据这两个 ADC 的差分输入模式、当我们测试 INL 时、我们希望使用单极方法对其进行测试、将一个输入接地、并将+/-5V 施加到另一个输入节点。
、每个通道的 VN-引脚连接到 GND。 每个通道的/VN+引脚可接受高达+/-5V 的输入。 /共模电压不是0V。

我是否知道在测试 INL 和共模相关规格时如何将 ADS1261和 ADS125H02设置为共模?
 如果使用这种方法测试 ADC、我们是否仍然可以获得数据表中显示的 INL 结果?

由于我们可能不会在项目中使用0V 作为共模电压、因此我们非常关心 INL、这对我们来说是一个重要的问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我假设 ADS1262由单极电源供电(AVDD = 5V、AVSS = GND)、这是正确的吗?

    由于内部 PGA 输入范围要求、您不应将任何输入引脚接地、并尝试使用 PGA 测量它们。 PGA 输出无法一直驱动至 AVDD 或 AVSS。 要测量单端、我建议将负输入引脚设置为 AINCOM 并启用 VBIAS (使 AINCOM = 2.5V)、然后正输入能够测量0.3V 至4.7V 之间的电压。

    要检查给定的输入电压是否在 ADS1262的共模输入范围内、请参阅此处的 Excel 计算器 :http://www.ti.com/tool/ads126x-calc-tool

    对于 ADS125H02、输入共模范围可以宽得多、具体取决于 HV_AVDD 和 HV_AVSS 电源。 您可以检查输入电压、以确保其在以下 Excel 计算器中有效: http://www.ti.com/lit/zip/sbac234

    有关如何测量 INL 的其他信息、请参阅此 E2E 文章 :https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/494163?Calculation-of-INL-of-an-ADC。 确保使用非常精确的万用表(如 Keysight 3458A)对输入信号进行回测量尤其重要。 输入信号源或万用表中的任何误差都可能看起来像 INL 误差、因此校准万用表并考虑输入信号源中的误差非常重要、以确定 ADC 的真正 INL 误差。