This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:用于使用 ADS1262的 C 库和头文件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783041/ads1262-c-library-and-header-files-for-using-the-ads1262

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADS1263

您好!

使用 ADS1262/ADS1263时需要 C 库和头文件、并将其全部连接、但我不想浏览数据表以生成所有名称等 有人有这种情况吗? 我发现的示例代码并不是很相关、包含了很多不相关的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viking、

    我在不久的将来正在为该器件创建一些更有用的示例代码、但与此同时、下面是一个完整的头文件:

    ads1263.h

    对于完整的 CCS 示例项目、您可以参考 http://www.ti.com/lit/zip/tidcan1、但其中有许多不必要的内容。 我建议只查看 ADS126x.c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。  

    1.您是否有可用代码的时间线?

    2.您可能有适用于类似 SPI 器件的可用代码、我可以将这些代码与 ads1263.h 一起使用以使其快速运行?

    此致、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我有几个需要首先完成的高优先级项目、我不确定我将在网上完成这些项目的时间。 但是、我在上面链接的 tidcan1.zip 文件确实有一个包含一些简单示例的"ads1262.c"文件。

    在大多数情况下、您只需设置微控制器即可通过 SPI 接口发送多个字节、然后就可以开始将字节串行在一起以与 ADC 进行通信。

    请看一下在线的.c 文件、如果您有任何问题、请告诉我。 如果您不确定如何实现特定命令或操作、我可能会在论坛中提供一些简短的示例。