This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS131E04:将 STM32与 ADS131E04相连

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783656/compiler-ads131e04-connect-stm32-with-ads131e04

器件型号:ADS131E04

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在处理该 ADC、我使用 STM32 MCU 作为 Hist CPU、我的问题是无法配置器件、因此我无法连接和读取该 ADC 的寄存器或转换后的数据、 因此、我想知道是否有可用的 C 代码、以便我可以对其进行研究并将其移植到 STM32。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasri、

    我已在您的另一篇文章中回答了您有关示例代码的问题:

    我要注意的是、我们不专门支持 STM32、但该器件不应具有异常 SPI 接口。

    如果您遇到通信问题、您能描述一下问题吗? 它通常有助于使用示波器或逻辑分析仪上的波形图布置与器件的 SPI 通信。 通常、我发现最基本的尝试是在加电后读回器件的默认寄存器。

    吴约瑟