This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:参考设计 ADS1675REF 上使用的 VDD 电压超出规格。

Guru**** 2579085 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783857/ads1675-vdd-voltage-used-on-reference-design-ads1675ref-outside-spec

器件型号:ADS1675

尊敬的 TI:

我正在为 ADS1675设计概念验证板、我有一些问题。

在数据表中、VDD 的额定电压为2.85V 至3.15V、但在参考设计中、使用 ADS1675REF 的电压为3.3V、那么使用3.3V 电压是否可行且安全?

性能是否受到影响?

此外、由于 ADS1675是一款非常旧的器件、它仍能得到多长时间的支持?

在 ADS1675REF 上、是否可以对 FPGA 进行重新编程以实现一些定制功能?

此致

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    欢迎访问 TI 的 E2E 社区!

    ADS1675 EVM 可连接到 FPGA 板上生成的3.3V 电源、从而快速使系统运行并使用基本功能。  但是、为了满足数据表规格、您需要根据数据表提供3V+/-150mV 的外部电压。  我不确定在超出此范围的情况下运行 DVDD 时、哪些规格会受到影响、但由于 IO 线路上的 dv/dt 摆幅更快、SNR 和 THD 可能会降低。  

    ADS1675 已经使用了几年、但对于这样的高端器件、它仍然被视为相对较新的器件。  没有过时的计划。  有关 TI 的官方政策、请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html

    遗憾的是、除了套件随附的 EVM GUI 外、我们没有任何定制选项。  FPGA 板基于 Opel Kelly XEM3010、他们拥有有关开发定制系统的文档。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用