This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959:ADS7959输出不正确

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783526/ads7959-ads7959-output-is-not-right

器件型号:ADS7959

我在手动模式下使用 ADS7959,有时采样的数据不正确。   因此 、我将  通道设置为固定、 然后 使用 chipscop 捕获数据、  似乎 SDI 正确、但有时 SDO 输出数据错误、我发现 N 帧中的最后一位变为"1"、 N+1帧为0xFFFF、 N+2 是正确的数据、 请就该问题提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了确保我理解正确、您读取的是具有已知直流输入的同一单通道。 这样、您就可以了解输出测量的预期结果。 并使用芯片示波器检查数字信号。

    当您测量 SDO 并发现帧 N 时、LSB 为高电平、输入信号是否足够干净、从而不会出现输入的波动? 这是一个12位器件、因此不会听到 LSB 变化状态。 您是否还在监控输入信号?
    下一帧 N+1是否仅在 LSB 为高电平时锁存?

    请分享这些示波器截图吗?

    此致、Cynthia