This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:DAC5652A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652, DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783449/dac5652a-dac5652a

器件型号:DAC5652A
主题中讨论的其他器件:DAC5652

DAC5652与 DAC5652A 之间的主要区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    请建议使用 DAC5652A -它具有相同的性能、但没有严格的电源序列要求。 AVDD 和 DVDD 可独立出现。

    DAC5652上的 AVDD-DVDD 最大电压差要求 为+/-0.5V (AVDD 和 DVDD 必须大约同时导通),而 在 DAC5652A 上 则为+/-4V (AVDD 和 DVDD 可以独立)。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj
    对于测试作为 ADI、AD9763的替代产品、您是否仍建议使用 A 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    是的、请使用 DAC5652A。

    此致、
    Neeraj