This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:DAC80504数据接口写入时间序列

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504, DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783654/dac80504-dac80504-data-interface-write-time-sequence

器件型号:DAC80504
主题中讨论的其他器件: DAC60508

大家好、

当我使用 DAC80504 EVM 软件配置 DAC80504 EVM 板时、我使用 DSO 观察 SPI 接口的波形。

我观察到在实际写入周期之前有一个时钟周期、在写入周期之后有一个回波。 该波形意味着什么? 我是否需要在实际应用中对此时钟进行编程?

1.写入

黄色:时钟绿色:DOUT 红色:DIN 第一时钟、不知道该时钟的含义

第二个周期、Din A 信号、写入一个寄存器

第三个周期:DOUT 回显第二个周期写入的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我删除了第三个波形、下面是第三 个周期。 DAC60508是否必须回显什么输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的查询。 EVM 软件在每次实际写入之前都有一个假写入。 这是一个小错误。 您不需要在实际软件中实现它。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师