This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:问题3 -不缓冲多路复用器输出到 ADC 输入的限制

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783335/ads8166-question-3---limitations-of-not-buffering-mux-outputs-to-adc-inputs

器件型号:ADS8166

数据表的图表中有几个点显示了使用缓冲器或在 MUXOUT-P 和 ADC-AINP 之间提供直接连接、 以及在 MUXOUT-M 和 ADC-AINM 之间提供直接连接的选项。  

在这些选项之间进行选择时、它们是否以相同的方式完成?

直接连接的性能限制是什么?

查看多路复用器输入的戴维南等效电阻如何影响性能(例如5kΩ Ω 或1kΩ Ω)?

ADC 采样电容器的某种反冲?

ADC 的电容器是否也布置在 T 开关结构中、或者在采样之间进行其他修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolek、

    更改通道时、在采集阶段必须为两个主电容器充电。  请参阅数据表中的图33。  第一个电容器是 Cmux=13pF、这是多路复用器本身的总有效电容。  第二个电容器是 ADC 转换器的实际输入采样电容器、Cs=60pF。  在 MUXOUT 和 ADC-AIN 之间添加缓冲器的优势在于、一个放大器可驱动 ADC、如果驱动输入的源电阻足够低、则无需使用额外的放大器驱动每个多路复用器输入。  这种情况并非总是如此、具体取决于 ADC 的采样率和分辨率。

    请查看此应用手册、该手册更详细地讨论了此主题。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa308a/sbaa308a.pdf

    在某些应用中、传感器的阻抗非常高、需要缓冲器。  在这种情况下、将 MUXOUT 和 AINP 短接在一起可能更容易、并且每个输入通道只使用一个缓冲器。  同样、这取决于您的系统。  ADS8166可让您灵活地优化缓冲区的使用位置和数量。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用