This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:问题2 -定制通道定序与制造多路复用器之前的中断

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783332/ads8166-question-2---custom-channel-sequencing-vs-break-before-make-mux

器件型号:ADS8166

如果序列设置为使用同一通道的多路复用器、多路复用器是否像"NOP"那样工作、或者是否断开连接并重新建立连接。

如果是后者、会对 ADC 采样输入级产生什么影响?

尝试使用额外的时间让采样电压稳定几个时间常数、以获得我们所寻找的分辨率/精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolek、

    如果我理解您的问题、您希望在同一通道上进行两次连续测量、以便获得更长的稳定时间。 我需要咨询设计人员以了解具体情况、但我猜它的行为将与任何其他组合相同;在这种特定情况下、它将打开并重新关闭同一信道。

    无论它是 NOP 还是临时中断、它都不会对整体稳定时间产生太大影响。 稳定所需的大部分电荷传输都是由 ADC 的 MUXout 节点和输入采样电容器导致的。 如果两个样本之间的输入电压大致相同、则第一个样本会将所有输入电容充电至非常接近(理想情况下为1/2LSB)的值。 当 ADC 首次转换时、输入采样电容器上大约10-20%的电荷将会丢失、并且必须在下一个采样时重新充电。 该电荷将在两个样本之间占主导地位、包括多路复用器的任何先断后合动作。

    对于所有通道定序模式、您可以根据/CS 的频率对转换速率进行完全控制。 对于需要更长稳定时间的通道、如果通过将此信号保持在低电平的时间延长/CS 时间、这将直接增加采样时间并改善整体稳定。 这两种方法都应该有所帮助、但增加特定通道的/CS 周期将提供最佳改进。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用