This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688芯片故障。 答案是来自通道的相同非无效数据000098D000、0000B1A100、000031A100。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778426/ads8688-failure-of-the-ads8688-chip-the-answer-is-the-same-non-invalid-data-000098d000-0000b1a100-000031a100-from-the-channels

器件型号:ADS8688

你好。 使用 ADS8688微电路时、发现了我无法理解的行为。 微电路配置为连续扫描。 所有9个通道工作正常、但芯片会发生一些情况、可能是由于干扰而发生、它会开始忽略输入端信号的测量并使用相同的数据进行响应:
通道 ch0-ch3、ch6、7对应于98D0;
通道 ch3-ch5符合 B1A1;
AUX 通道响应31A1;
脱离这种状态只会有助于切断电源。
是否有人遇到过这样的问题?有什么解决办法? 谢谢
_________________________________________
很抱歉、我用的是谷歌翻译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否会描述推理的含义? 您是否知道进入器件的任何噪声可能导致了这种情况?
    您是否会描述您在信道停止响应之前看到的任何行为? 例如、您是否在数字通信线路中看到了一种高效的方式? 干扰、欠压效应、器件未完全断电但也未完全断电?

    尝试更详细地了解可能发生的情况
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特别是我不制造干涉,也不看他们,这种情况是任意发生的,我不能强行重复。
    微电路有一个 DNC 引脚。 您能否解释一下为什么需要它、如果将它接地或接通电源、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。 当问题发生时、您的电路中还有其他奇怪的响应或行为吗?
    此外、无论当时输入是什么、通道是否也会锁存到您提到的值(通道 ch0-ch3、ch6、7对应于98D0;通道 ch3-ch5符合 B1A1;AUX 通道响应31A1;)? 换言之、输出是否在问题发生时锁存在输入值、或者输入是否处于比输出电压值更远的电压值?

    正如您提到的、引脚35是一个"请勿连接"引脚、说明中指出该节点不能连接任何部件并保持悬空。 由此我推断、该引脚中可能存在内部连接、将其连接到任何器件都可能导致损坏或故障。 我建议将引脚保持悬空状态、与数据表中的状态相同。

    此致、Cynthia