This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783092/ads131a04-ads131a04

器件型号:ADS131A04

您好!

我想知道、需要在 ADS131A04中完成设置 、以实现128ksps 的数据速率。

谢谢你

Bushra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bushra、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    ADS131A04中有三个时钟分频器以及一系列主时钟(fCLKIN)频率选项。 您需要写入 CLK1寄存器(0Dh)和 CLK2寄存器(0Eh)。 CLKIN 被分频以产生内部时钟(fICLK)、而内部时钟被进一步分频以产生调制器时钟(FMOD)。 最后、OSR (过采样率)设置最终输出数据速率(Fdata)。

    最大数据速率为128kSPS。 您将需要使用16.384MHz CLKIN 频率。 在器件寄存器中、选择 CLK1寄存器中的 CLKIN/2设置以及 CLK2寄存器(0Eh)中的 ICLK/2和 MOD/32设置、以实现 Fdata = 16.384MHz/2/2/2/32= 128kHz。

    此致、