This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:问题1 - CM 范围、温度范围内的 CMRR 与放大器;频率

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783329/ads8166-question-1---cm-range-cmrr-over-temperature-frequency

器件型号:ADS8166

无法在数据表中找到有关这些问题的任何内容。

请提供设计指导。

我尝试使用"伪差分"输入模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我上面关于"伪差分"输入模式的评论可能会被误导。
    我正在尝试通过执行差分测量来最大程度地降低可能从现场进入 ADC 的 CM 噪声。

    但是、在我可以看到的附近、我必须在斩波(标称单极)信号范围到内部 REF 的一半之间进行选择??
    或者、将 ADC-AINM 的范围限制为±01.V、以便进行单端成对操作? 如果它未包含在该范围内、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolek、

    根据您的问题、我认为您需要 ADS8166不支持的全差动输入。 无论采用单端还是伪差分、您都能保持相同的满量程模拟输入范围(在两种情况下、AINP 的范围均为0V 至 Vref)、但 AINM 电平可能接近 GND 和~1/2Vref。

    正确、在"单端"中、AINM 必须在+/-0.1V 范围内、而"伪差动"范围内、AINM (使用内部 REF)必须在1.948V 至2.148V 范围内。 如果 AINM 超出此范围、则数据表规格将降低。 如果您处于此范围内、则将在整个温度范围和数据速率范围内满足数据表性能要求。

    由于存在"负"输入、因此您可以抑制这两个固定电平(GND 或1/2Vref)周围的小共模变化。 但是、如果您的差分输入电压为1V、例如 AINP=4V 和 AINM=3V、则不会获得数据表性能。

    我希望这有助于澄清问题。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用