This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:带 ADS1299的驱动屏蔽

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783057/ads1299-drive-shield-with-ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、

我想使用 ADS1299设计 EEG 系统、我想将 DSUB 连接器用于电极、但电缆本身只有一个屏蔽层用于所有内部导线。 另一方面、我多次看到屏蔽是从特定通道的共模点驱动的对等 EEG (ECG)通道。

有人能帮我设计适用于应用的通用屏蔽驱动器吗?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您可以使用与输入 ECG/EEG 通道上相同的共模电压来驱动屏蔽。 目标是减少信号线和屏蔽层之间的电容耦合、因此使它们尽可能靠近是关键。

    RLD/偏置电极通常将反相共模信号驱动回人体、以帮助抑制共模噪声。 对于屏蔽是否应使用反相共模信号来驱动、或者在驱动屏蔽之前是否应再次反转 RLD/偏置输出、有一些争论。 这可能不会产生很大的差异、但我并不完全确定。

    我至少会将屏蔽驱动至接近输入信号共模的直流电压。 这通常接近于中间电源、中间电源由驱动人体的偏置放大器设置。


    此致、