This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7731:封装上的丝印意味着什么?

Guru**** 2899270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782724/dac7731-what-does-the-silk-print-on-the-package-mean

器件型号:DAC7731

你(们)好

封装上的88Z04MV 是什么意思?            

是否有批次信息?            

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jerry、

    感谢您的查询。 标记88Z04MV 是批次信息。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    您能帮助提供此批次的信息内容吗?
    谢谢你。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我需要向相应的团队核实以获取该数据。 请问您到底在寻找什么? 标记将链接到许多信息、其中大多数信息可能是机密信息。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    7位代码被解码为 YMLLLLS。

    Y 是制造年份的最后一位数字。 如果您最近购买了该器件、我会说是2018年、如果您有一段时间、那么可能是2008年。
    M 是十六进制月份:1月1日、2月2日等 在您的案例中、这将是11月的 B-11月。
    LLLL 是一个单位批次跟踪号。
    S 表示装配体位置。 我认为我不能公开共享该网站。 如果您想检查现场信息或组装地点的可能 PCN、您需要向授权经销商询问您购买器件的位置。

    谢谢、
    Paul