This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:满量程校准

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781773/ads1261-full-scale-calibration

器件型号:ADS1261

尊敬的技术支持团队:

①Is  自动只执行用于满量程校准的 GANCAL 是否正常?

 在施加满量程输入电压时输出代码超过7FFFFFh (例如,当增益=1时,满量程正输入电压为+2.5V)。

满量程校准算法是否会像描述  用户校准程序那样自动尝试95%的预期满量程?

②如果①不起作用,用户是否应该手动执行“用户校准程序”?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1. 我始终建议在增益校准之前执行偏移校准。 执行不按顺序校准或跳过偏移校准意味着偏移误差将出现在增益误差测量中、这将使增益误差校正因子偏斜。

      ADS1261不会自动将增益校正缩放到95%、因此在发出 GANCAL 命令之前、您可能需要执行此操作。

      或者、您可以将输入电压更改为 ADC 正满量程电压的95%并运行 GANCAL。 然后、在 ADC 计算了增益误差校正因子(并将其写入 FSCAL[2:0]寄存器)后、您需要将该值乘以95%并将其写回 FSCAL[2:0]寄存器。 这样做的原因是 ADC 假定输入信号等于100%正满量程。
       
    2. 正确。 每当测量到大于100%满量程的信号时、ADC 会将输出代码削波至7FFFFF (此测量包括增益误差、因此对于大于100%满量程的测量值、该误差可能大于100%)。 降低增益校正因子将允许您在不发生任何削波的情况下测量信号和增益误差。 将测量值与799998h 进行比较类似于将测量的校正因数乘以95%、我在前面提到过。
       

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Hall:

    感谢你的答复。

    其他问题、

    当①G Ω=1.1 (仅示例) over 7FFFFF 并 发出 GANCAL 命令时、ADS1261会自动从①G Ω=1.1补偿到 G=1.0?  

    根据您之前的说明、用户需要手动校准①G = 1.1至③= 0.95。

    发出 GANCAL 命令后、ADS1261 自动从③G = 0.95校准到②G = 1.0。

    我希望在发出 GANCAL 时这两个校准都能自动(从①G =1.1到②G =1.0以及从③G =0.95到②G =1.0)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    ADS1235的 GANCAL 校准不会自动调整之前编程到 FSCAL[2:0]寄存器中的值。
    (笑声) 数据表第9.4.7.6节中描述的用户校准程序根本不使用 GANCAL 命令。 如果您按照此过程操作、则必须手动执行这些计算、以确定写入 FSCAL[2:0]寄存器的最终值。

    要确定此过程是否对您来说是必要的...
    首先测量您的100%满量程信号。 如果您的输出代码小于7FFFFF (即未削波)、则无需降低增益校正因数以避免削波-在这种情况下、您只需使用默认的 FSCAL[2:0]寄存器值执行 GANCAL 操作。

    只有当输出代码正在削波时、您才需要降低输入信号或降低增益调节因子、才能准确校准满量程。

    在许多情况下、除非 ADC 前面有外部组件导致较大的增益误差、否则 ADC 的出厂修整增益误差将非常好、无需增益校准。