This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:与 Arduino Uno 连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782256/ads1256evm-pdk-interfacing-with-arduino-uno

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1256

您好!

我将 ADCPro 与 ADS1256EVM 测试插件搭配使用。

我可以看到有4种不同的测试、但它们都不能满足我的需求。

是否可以在 AIN0和 AINCOM 之间生成简单的数据图? 我的目标是测量传感器值/时间。

谢谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    ADCPro 中的"MultiScope "测试插件应该能够为您提供数据图。

    如果您对直流噪声性能指标更感兴趣、请切换到"MultiHistogram (多直方图)"。 对于交流性能、"MultiFFT"将更加有用。 您可以在收集数据后在测试插件之间切换、上次采集的数据将保持不变、并在加载新的测试插件后显示。

    如果这些测试插件都不能满足您的需求、则可以使用"数据记录器"将数据保存到文件中、并导入到 Excel 或 MATLAB 中进行进一步分析。 如果您仍然找不到您需要的内容、请告诉我、我将看到我可以做些什么来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、最终我解决了我遇到的所有问题。

    我将与您分享我从旧的 ADS1256库中修复的代码。 它与 Arduino UNO 配合使用、能够更改数据速率和增益。

    注意:我发现 Arduino 的最大数据速率为2000SPS、我不知道您是否可以调整时钟以更快地工作。

    e2e.ti.com/.../ADS1256_2D00_UNO.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    感谢您分享代码!