This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:MMB0板的驱动程序

Guru**** 2548900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782757/ads1258evm-pdk-driver-for-mmb0-board

器件型号:ADS1258EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

您好论坛、

我尝试使用 ADCPro ADS1258-EVM 运行、但固件显示下载失败。 从另一个线程中、我知道我需要 MMB0板的驱动程序、但我找不到该驱动程序。 是否有人可以向我发送链接或文件?

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    需要安装2个软件。  一个是 ADCPro、另一个是 ADCPro 的 ADS1258EVM 插件。  EVM 插件(ADS1258EVM-PDK-SW)可从 EVM 产品页面下载:

    http://www.ti.com/tool/ADS1258EVM-PDK

    该驱动程序是插件安装的一部分、包含在为 ADCPro 在 Program Files (x86)中创建的文件夹结构中、但该驱动程序未签名。  ADCPro 仅支持 Win7。  虽然有些客户已将其与各种 EVM 配合使用、但尚未经过设计或全面测试、可在 Win10上运行。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B、您好!

    我有 Windows 8.1。

    我发现该驱动程序现在是我的另一台 PC、但它仍然不起作用。

    您是否认为问题与 Windows 10相同?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在可以工作了! 我做到了这一点:
    e2e.ti.com/.../780514

    禁用 Windows 驱动程序签名实施并重新安装 MMB0驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我应该也包括 Win8.1、但我忘记了操作系统(和8.0)、因为大多数较新的计算机都已迁移到 Win10。 Microsoft 现在在 Win7以外的操作系统上启用 Windows 驱动程序签名实施。 MMB0驱动程序是无符号的、因此在安装驱动程序时必须关闭驱动程序签名强制。

    我很高兴您能找到一个有用的帖子、并且能够安装该驱动程序。

    此致、
    Bob B