This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:使用 ads54jxx GUI 读取寄存器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, ADS54J20, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781095/ads54j20evm-reading-registers-using-ads54jxx-gui

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J20ADS54J40

大家好、

我有一个 ADS54J20EVM 板、并尝试使用 ADS54Jxx GUI 低级视图读取其配置寄存器。 首先、我尝试读取 LMK4828 ID 寄存器(0x3-0x6、0xC、0xE)、但只得到零。

使用示波器 I 验证 SPI CLK 和 SDO 信号是否有效(在 R69/R70上测量)。 我还注意到、GUI 板选择下拉菜单仅提供 ADS54J40和 ADS54J20。

有什么想法我错过了什么?

提前感谢、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jacky、

    我已将您的问题转交给咨询专家。 他现在正在度假、但将尽快返回给您。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您的及时响应、我将等待您的信息。  

    谢谢、

    Jacky

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    默认情况下、LMK 以3线 SPI 模式加电、但 GUI 要求这是4线模式。 要将 LMK 置于此模式、请加载其中一个 LMK 默认文件、例如"LMK_Config_Onboard _491p52_MSPS.cfg"。 之后、您应该能够读回 LMK 寄存器。

    我不确定您在第二个问题中会问什么。 如果您按照用户指南操作、则首先将 LMK 器件加载其中一个 LMK 配置文件、按下电路板复位开关、然后加载其中一个 ADC 配置文件。 由于您使用的是 ADS54J20EVM、因此您可以选择以"ADS54J20_"开头的文件。 目前有11个可供选择。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答! 我将在下周初尝试您的建议、然后再报告。

    谢谢、

    Jacky