This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:中心频率下的 ADS54J60长衰减

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779598/ads54j60-ads54j60-long-decay-at-center-frequency

器件型号:ADS54J60

您好!

我使用的是使用 ADS54J60 ADC 的 Abaco FMC120。 当我在中心频率提供输入时、振幅会发生很大变化。 其他输入信号工作正常。

ADS54J60的时钟频率为1GHz、在第二奈奎斯特区域工作、中心频率为750MHz。 在以250MHz 频率提供输入时、我还会在第一奈奎斯特区域看到同样的问题。

首次测试:

  • 信号发生器配置为在50%占空比(500ms/1000ms)下产生750MHz、0dBm
  • 频谱分析仪配置为750MHz 零跨度、扫描时间为5ms。 启用平均值计算。
  • 我看到的是:在脉冲下降沿之后、信号不会立即下降到本底噪声、而是在几毫秒内衰减。

第二项测试:

  • 信号发生器配置为在100%占空比下产生750MHz、-15dBm
  • 频谱分析仪配置为750MHz 零跨度、扫描时间为1000ms。 平均禁用。
  • 我看到的是:我看到的振幅有很多纹波、而不是平滑的线。

第三项测试:

  • 重复第一次测试、但频率为751MHz。
  • 我看到的是:在脉冲下降沿之后、信号立即下降到本底噪声

第四项测试:

  • 重复第二次测试、但频率为751MHz。
  • 我看到的是:振幅非常平滑的线。

此行为似乎仅发生在中心频率的+/- 50kHz 范围内。 所附的图是通过将 ADC 连接到 FPGA 中的 DAC 输出并最大限度地减少处理而创建的。

我在该论坛上找到了一篇文章、其中详细介绍了如何更改直流偏移校正(冻结和取消冻结)、交错引擎(冻结、取消冻结、旁路和读取/写入系数)。 当我冻结直流偏移校正时、我看到行为有所改善。

是否有任何关于我应该如何处理这一问题的建议? 中心频率处的脉冲 CW 是我的应用的常见用途。 冻结直流偏移校正的利弊权衡是什么? 我可以期望哪种性能? 谢谢!