This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:SEN 参考

Guru**** 2556480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782020/ads4149-sen-reference

器件型号:ADS4149
主题中讨论的其他器件:DAC5672

大家好、

数据表中指出、SEN 有一个连接到 AVDD 的180k Ω 内部上拉电阻器(第10页)。 该引脚是以 DRGND 还是 AGND 为基准?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harley、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他应该很快与你联系。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harley、

    该引脚仅以 AVDD 为基准。 我们不确定您要问什么。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试在具有 DAC5672的电路板上使用该器件。 我正在考虑通过 DAC 使用星形连接将接地层拆分为 DRGND 和 AGND。 如果我这么做、我不想无意中引入接地环路、因此我尝试了解数字引脚的基准。 如果我理解正确、则输出数据引脚以 DRGND 和 DRVDD 为基准。 Sen 对我来说似乎是一个数字引脚、但有一个到 AVDD 的上拉电阻。

    这是否意味着我应该使用以 AVDD 和 AGND 或 DRVDD 和 DRGND 为基准的信号来驱动 SEN? 同样、如果我驱动 OE、CLKP、CLKN、RESET、SCLK、 和 SDATA 相同?

    如果我能澄清更多信息、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harley、

    我建议您为电路板使用一个 GND 层。 对于 ADC 离散信号、我建议 使用 支持1.8V 或3.3V CMOS 逻辑电平的器件来驱动信号。 仅使用一个 GND 层将更容易布线、并且可能会为您提供最佳性能。 请参阅随附的文档、了解有关此内容的更多信息。  我还附上了 ADS4149EVM 原理图以供参考。  在该板上、FTDI 器件提供 SPI 接口、没有任何问题。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS41XX_2D00_58B18_2D00_SCH_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../8510.CMOS-Schematic-and-Layout-tips.ppt