请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 在上一帖子中描述的案例#2中、
我想通过注入仅具有1个电流源的交流电流来测量电极的阻抗。
它基本上可以正常工作。
通过执行更多的测试、我看到当我移除参考探头时、仍然有一个由通道1测量的方波。
就好像通道1P 上电流源的电流在某个位置流动一样。 通道2未连接。
电流在哪里流动? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在上一帖子中描述的案例#2中、
我想通过注入仅具有1个电流源的交流电流来测量电极的阻抗。
它基本上可以正常工作。
通过执行更多的测试、我看到当我移除参考探头时、仍然有一个由通道1测量的方波。
就好像通道1P 上电流源的电流在某个位置流动一样。 通道2未连接。
电流在哪里流动? 
您好、Stephane、
是的、在这种情况下、当 RLD 断开时、交流电流流入/流出共模电容器:
e2e.ti.com/.../DC-and-AC-LOFF-_2D00_-1CH.TSC
此致、