This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490SPO2EVM:通过 PuTTY 进行通信时、电路板无响应。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781977/ccs-afe4490spo2evm-no-response-from-board-when-communicating-via-putty

器件型号:AFE4490SPO2EVM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我尝试通过 PuTTY 与 AFE4490SPO2EVM 板通信、以便了解数据的外观、以便稍后通过 Python 进行通信以执行一些进一步的处理。

下面显示了我当前的设置:

当我尝试使用命令窗口中的器件识别命令'0x04 0x0D'与电路板通信时、我没有得到任何响应。

在此之前、我是否需要执行一些设置? "消息通信协议 v4.0"文档中未提及该协议。

请帮助!

此致、
Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon

    您能否尝试使用 Docklight 等终端软件、其中发送的字符以十六进制显示。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉、我最终成功使用了一个名为 RealTerm 的程序、该程序具有比 PuTTY 更多的功能、并且可以显示十六进制值。

    此致、
    Brandon