This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J50EVM VS TSW54J60EVM

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW54J60EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782803/tsw14j56evm-tsw14j50evm-vs-tsw54j60evm

器件型号:TSW14J56EVM

大家好、

我收到了以下请求、您能为我提供帮助吗?

######################################

我需要一个数字转换器来收集射频信号。 在德州仪器(TI)网站上,我找到了一个“数字转换器”电路板(TSW54J60EVM - http://www.ti.com/tool/tsw54j60evm)。 要使用此板捕获信号,需要使用“数据采集”板。 在 TI 网站上,我找到了两个“数据采集”板。 其中一个是 TSW14J50EVM (http://www.ti.com/tool/tsw14j50evm)、另一个是 TSW14J56EVM (http://www.ti.com/tool/TSW14J56EVM)。 虽然这两个电路板之间的价格差异很大、但这两个电路板之间的唯一区别似乎是数据传输速率。

这两个“数据采集”板是否与数字转换器(上述)板兼容?

这两个“数据采集”板之间是否存在显著差异?

如果我们购买其中一个“数据采集”板,我们是否必须为“数据采集”板数据表中描述的软件(高速数据转换器专业软件)支付费用?

该系统(数字转换器、数据采集板和软件)是否具有任何阈值/边缘检测功能?

在我们收集数据时、我们要按运行/停止按钮还是可以设置边缘检测?

######################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio

    采集卡之间的两个最大区别是可用的内存量和支持的最大串行器/解串器速率。 TSW14J50存储器可存储250m 的16位样本。 而 TSW14J56可存储高达1G 的电流。 我认为 J50的最大串行器/解串器速率为6.5gbps、而 J56支持高达15gbps。 TI.com 上的 HSDC Pro 免费提供。 如果您的器件配置不需要额外的存储器或要求 SerDes 速率高于6.5Gbps、那么您显然最好使用 TSW14J50。

    两个捕捉卡都支持触发输入/输出功能、其中边缘检测可根据需要进行设置。

    谢谢

    优素福