This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:当 SYNC 为高电平时、串行总线 DOUT 引脚将处于三态或保持低电平/高电平有效?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779248/dac088s085-serial-bus-dout-pin-will-tri-state-or-remain-active-low-high-when-sync-is-high

器件型号:DAC088S085

数据表提到了以菊花链方式连接多个 DAC088S085器件。 相反、在我们的设计中、我们希望将多个器件的 DOUT 引脚并行连接在一起、而不是以菊花链方式连接在一起。 当 SYNC 为高电平时、DAC088S085是否会三态其 DOUT 引脚? 在数据表的图表-31 ("菊花链时序图")中、它不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsunori、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 由于 DOUT 引脚的数据表中没有太多信息、我需要在 EVM 上对其进行测试、以验证 SYNC 为高电平时它是否进入三态。

    理想情况下、这是典型行为。 但我无法确认它、因为该数据表中没有提及任何相关内容。

    我应该能够在本周结束前通知您。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据第8.5.1节-"...另一方面、SYNC 必须保持高电平、以避免激活菊花链
    DOUT 激活时的操作..." -当 SYNC 为高电平时、我会相信 DOUT 为高阻态。 当然、Uttam 的基准测试将是最终的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsunori、

    对拖延表示歉意。 当 SYNC 变为高电平时、DOUT 引脚不会变为高阻抗。 如果您要与其他器件共享 DOUT 引脚、则需要使用外部缓冲器。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam