Other Parts Discussed in Thread: DAC8563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8563 团队、
我有一个简短的问题,希望您能向德州仪器(TI)的应用工程师提出与 DAC8563双路16位数模转换器相关的问题:
我想在 AVDD = 3.3V 时操作 DAC8563 (这样、它可以直接连接到具有 LVCMOS33输出驱动器的处理器、而无需干预电平转换器)、并使用内部2.5V 基准。
我是否必须使用 GAIN=1、从而使输出电压范围介于0至2.5V 之间、或者我是否可以设置 GAIN=2并使输出电压范围介于0至3.3V 之间?
在后一种情况下,假设输入代码约为43253时可获得最高输出电压,因此实际上,我只具有~15.4位的分辨率而不是16位。 除此之外、与增益= 1运行相比、是否还有其他明显的性能缺陷或劣势?
谢谢!