This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:用于电流信号的 GPO 和分流电阻器

Guru**** 2918180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782284/ads8685-gpo-and-shunt-resistor-for-current-signals

器件型号:ADS8685

您好!

我对引脚14上的 GPO 有疑问。 是否可以在 AIN_P 和 GPO 之间连接500欧姆的分流电阻器以测量电流信号(例如4-20mA)? 对于正常电压信号(例如0-10V)、我会将 SDO_CTL_REG 的位9-8设置为00b ="SDO-1始终为三态"。 如果是电流信号、我会将相同的位设置为10b ="SDO-1函数为 GPO"、将同一寄存器的位12设置为0b。 我假设 GPO 具有推挽功能、在本例中分流电阻器连接到 GND。

我还想知道、最大 GPO 电流消耗20mA 是否会导致 ADC 退磁。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salacia、

    GPO 引脚14 是数字输出引脚、不应用于任何模拟输入信号、此 GPO 引脚上的电压 限制在-0.3V~DVDD+0.3V 之间作为输出引脚  、ADC 引脚上的任何输入或输出电流 也应限制在-10mA~10mA 之间(电源除外)。

    谢谢。

    此致、

    戴尔