This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:缺少驱动程序"下载失败... 重置硬件(&quot);

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781957/ads1256evm-pdk-missing-driver-download-failed-reset-the-hardware

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCPro

您好!

我最近购买了 EVM 模块、并尝试在 W7 64位中运行该模块。 在 ADCPro 中安装特定插件后、我遇到错误。

我在其他帖子中看到您需要安装一个名为 MMB0的特定驱动程序、然后他们使用此链接关注帖子、该链接不起作用

有人有此驱动程序吗?

谢谢

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    MMB0驱动程序安装程序已添加到插件安装程序中。 安装 MMB0驱动程序后、将位于"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\"文件夹中。

    请尝试重新安装 MMB0驱动程序、如果之后仍有问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来没有帮助。

    首先、我收到一条消息、提示"firmware found....Downloading"、然后提示"Downloading failed...reset hardware"

    您是否了解其他解决方案?

    谢谢

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我找到了解决方案!!!

    我不知道您必须添加5V 电源。

    我的差。

    万分感谢。

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    没问题、我很高兴您能让它正常工作! 如果您有任何其他问题、请告知我们。