This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718EVM:使用 DXP 评估具有用户输入文件的 DAC8718。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781884/dac8718evm-using-dxp-to-evaluate-dac8718-with-user-input-file

器件型号:DAC8718EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8718、 DXP

您好!

我使用 MMB0+DXP 评估 DAC8718。 所有软件定义 的波形、如正弦波、三角波等、均按预期工作。

但是、如果我尝试使用 波形文件写入器、它会生成 一个文件名为"DAC8718_SB_1.000MSPS_12_Mar_19"。 我会得到所附文件中所示的错误。

我有两个问题:

1.如何解决这个问题? 我尝试在 DAC8718之后移除 SB、但它不起作用。 我尝试了"DAC8718SB_1.000MSPS_12_Mar_19"、这也不起作用。

 DAC8718SB 和 DAC8718B2C 之间有何区别?

谢谢、

文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    您能否共享您正在使用的文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请找到所附的文件。

    我找到了权变措施、在 xml 和文件名中将 DAC8718_SB 更改为 DAC8718。 这似乎起作用。 但是、想知道在使用 DAC8718_SB 时是否有解决方案。

    e2e.ti.com/.../DAC8718_5F00_SB_5F00_1.000MSPS_5F00_12_5F00_Mar_5F00_19.tiwf.zip

    谢谢、

    文各答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    我认为这可能是这些工具的概念和文件名的使用方面的一个失误、目的是获取有关文件本身的信息。 在文件名中使用"_sb"会导致导入文件类型时出现此错误、尽管这似乎是有效的配置。 您所描述的基本上就是我尝试使用您的文件来查看我是否能够成功生成波形的内容。 简而言之、我认为这种变通办法是唯一可行的解决方案。

    XML 配置文件的"SB"和"B2C"变体之间的唯一区别是 DAC 预期的输入数据格式、因为器件可以接受直接二进制或二进制补码。 只要您的硬件配置和文件匹配良好、使用您描述的解决方法运行项目就不会出现任何问题。