This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:S4、S5和 S8的开关设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781986/ads131a04evm-switch-settings-for-s4-s5-and-s8

器件型号:ADS131A04EVM

请在 EVM 用户指南的表2和表3中阐明开关设置说明。  还需阐明丝印开关位置是否正确。  即、对于向上和向下位置、S5标记为"标头"和"缓冲器"。  是这样的。  其他开关也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬


    我最近收集了在电路板上发现的错误、这就是我目前所拥有的:

    S5和 S8的丝印错误。 这意味着当开关处于向下位置时、选择收割台。 当开关处于向上位置时、选择缓冲器。

    2.应移除 R89或将缓冲器接地。

    3. MOSI 和 MISO 丝印在 J3 (引脚3和5)上交换。

    4. R90应该是空载的、但我认为 EVM 应该仍然正常运行。

    我认为 S4和 S7标签正确。


    吴约瑟